This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62051:不使用 LBO 时是否可以连接到 GND?

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62050, TPS62051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051931/tps62051-can-i-connect-to-gnd-when-not-using-lbo

器件型号:TPS62051
主题中讨论的其他器件:TPS62050

我不使用 LBO。 能否连接到 GND?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishikata、

    如果不使用 LBI/LBO 功能、则可以将其悬空或连接到 GND。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy San。
    让我再问几个问题。

    在数据表的图4中、当 LBO 连接到 GND 时、"启用内部电路"似乎处于非活动状态。
    直流/直流转换器是否在该状态下工作?

    我想知道 LBO 引脚的逻辑是否会影响 TPS62051 (而不是 TPS62050)上的直流/直流转换器的运行。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishikata-San、您好!

    我将与设计团队核实此功能、并尽快让您回来。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishikata-San、您好!

    是的、你是对的。 如果不使用 LBI/LBO 功能、则不能使用 TPS62051。 连接到 GND 的 LBI/LBO 将通过 EN 引脚栅极来打开器件。

    您能否切换到其他器件 TPS62050/62052/62054/62056?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy San

    如图所示
    LBI 连接到+ 5V。
    LBO 连接到 GND。

    我已经确认它实际上是从该电路开始的、但这种用法是否正确?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishikata-San、您好!

    不、不正确。 LBI 和 LBO 均应连接到5V。

    谢谢、

    Nancy