This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:LM5158-Q1输入和输出电容选择

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158-Q1, LM5156, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051956/lm5158-q1-lm5158-q1-input-and-output-capacitor-select

器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156LM5158

您好!

当我使用 WEBENCH 设计工具检查输入6V/输出12V/1.2A 输出电流的 LM5158-Q1时(与数据流参考设计相同)。

我发现输入和输出电容器的值与数据表参考设计有很大不同、我应该参考哪一个?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在比较我从 Webench 获得的两种设计时、22uF 的电容器是 EVM 上的总和电容器是28.2uF。
    因此、这种情况并没有很大的差异。

    要将输出电容器完全设置为您的需求、您可以查看此报告。

    https://www.ti.com/lit/an/snva941/snva941.pdf

    它显示了计算 LM5156不同组件的数学原理。
    它与 LM5158略有不同、因为它具有外部的位置调整 FET。

    此外、还应尽快提供 LM5158的类似报告。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan  

    如果您比较 Webench 和数据表(见第28页)之间的输出电容总值、thate2e.ti.com/.../WBDesign88.pdf 将为 44.1uF 和228.2uF、 那么是否可以为输出电容选择44.1uF? 谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我现在看到-让我与数据表的作者核实一下、然后回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    根据您对负载瞬态性能的要求、可以使用大容量电容器、也可以不使用大容量电容器。 ~40uF 陶瓷电容器 通常 适用于 稳态纹波。

    如有任何问题、请告知我们。

    谢谢、

    银城