This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:负载电流低于3.5mA?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050181/lm317-load-current-lower-than-3-5ma

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: REF102

大家好、

你好。

LM317的典型最小负载电流为3.5mA。 这是否意味着器件可以允许低至1mA 的负载电流?

客户需要实现一个范围介于1mA (或更低)至20mA (或更高)之间的简单电流源。 有什么建议吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不是。

    客户 可以通过增大"调整"和"输出"之间的电阻器值将其降至1.6mA、但芯片的工作条件不再得到维持... 由于"调整"和"输出"之间的电压不再保持恒定至1.25V、但会大幅增加、因此他无法再依赖输出。

    如果此器件无法实现1mA 负载、则不会严格限制他寻找此特定组件的替代产品。  他只需要在该范围内实现电流调节、因此也可以自由地建议任何可能在该范围内工作且可能具有高工作电压输入的电流源器件/解决方案。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    否、正如您的客户发现的、器件无法在负载电流低于3.5mA 的情况下运行。 实现始终强制最小值为3.5mA 的负载条件的一种方法是添加一个负载电阻。 这将确保无论施加的负载如何、器件始终至少消耗3.5mA 电流、迫使器件进入运行状态。 该电阻器的大小需要使您知道负载电流的特定值。 客户是否希望电流源在运行中进行调制、或者设计中是否有多个地方需要跨越该范围的不同电流?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jonathan。 客户只是想知道 TI 为什么没有能够在3.5mA 以下运行的器件? 他们提到 REF102可用于电流源稳压器配置、电流源稳压器的电流大约为 uA、甚至为 nA

    但这种特定的解决方案对他不起作用、因为最大负载电流为10mA、而他还需要高于此值。
    他 只需要找到一个电流源稳压 器(无论采用哪种组件)、该稳压器可在1至20mA 的电流范围内以高电压输入运行。  
    感谢您在这方面的进一步帮助。
    此致、
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    主要原因是 LDO 与基准的架构不同。 它们用于不同的操作、因此它们具有不同的输出和对其操作的限制。 LDO 是电压驱动器件、我们器件应用部分的电流配置几乎都来自包含调节引脚的旧器件、因此具有浮动接地。 CMOS 架构并非采用浮接地设计、因此通常不具有在固定电流输出中运行的能力。

    在就如何推进提出建议之前、一个问题是电流将如何变化。 在使用某些数字信号的操作期间、他们是否希望在单个器件上将此电流从1-20mA 更改为1mA? 或者、对于电路板上的不同器件、电流范围是否为1-20mA、但在每个位置都固定、例如具有1mA 电压轨、5mA 电压轨...、20mA 电压轨?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢你的答复。 以下是客户的回应:

    "我要使用多少个器件?

    我只需要使用1个能够在1至20mA 范围内运行的器件、以驱动用于光耦合应用的 LED。


    如何更改当前值?

    例如、如果您看到 lm317或 ref102+Opa 是如何工作的、它们都允许通过调整电阻器值来生成固定输出电流。
    这正是我最初选择这些器件的原因、因为它们非常易于控制。 因此、我们的想法是仅使用外部电位器来调节电流。


    同样、我也乐于使用完全不同架构的任何解决方案。 我只需要使用高输入电压来控制电流调节器电路的输出(这样可以实现电压顺从性)。"

    请告诉我所需的任何其他信息。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    因此、我可以看到两个选项。

    第一种方法是利用我们的100V LDO tps7A40。 使用此器件将允许高电压输入运行。 然后、您将 LED 置于 Vout 引脚和反馈引脚之间强制通过的电流将自然地在 LED 上产生必要的电压。 然后、您将电位器从 Vref 引脚接地。 通过使用已知的1.173V Vref 值、他们可以调节电位器以提供 所需的固定 Iout。 Iout =(1.173V/RPOT)。 此器件的负载电流可低至0A、最高可达50+mA

    另一种解决方案是将一个虚拟负载电阻器与 LM317器件上的 LED 并联、该电阻器将始终消耗必要的3.5mA 电流以确保器件保持运行。

    此致、
    John