This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:WEBENCH 仿真结果问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM76005, LM3150, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050304/lm3150-webench-simulation-result-question

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:LM61460LM76005LM5145

你(们)好

我的客户使用 WEBENCH 进行负载瞬态仿真、并对结果有一些疑问。

1、 为什么在图中的电压为15.6V 时输出电压为15V?

2. 为什么过冲电压不会下降?

有关详细信息和仿真设置、请查看下面的图像和 PDF。

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    尽可能发送原理图。 如果 FB 存在较大的纹波振幅、则可能会增加直流输出电压(因为在基于 COT 的控制器中调节纹波的谷值)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    我认为我上传的 PDF 文件由于某种原因消失了...

    在下面、您可以找到  设置原理图的屏幕截图。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。

    耦合到 FB 的交流电压基于陶瓷输出电容器实际上是正弦电压(内部纹波注入波形需要克服此问题以保持稳定性)。

    如果这是25V 至15V/4A 应用、我建议使用转换器(具有集成 FET)、例如 LM61460或 LM76005转换器系列。 这提供了一个易于使用、具有小尺寸和低成本的最佳解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的建议。

    对于 LM3150、我仍然对我发布的前两个问题有疑问。

    您提到了 FB 的纹波可能会导致输出为15.6V、即使设置为15V、这是否也是实际使用中的预期结果?纹波大小是多少? 此外、如果使用 LM3150、这是否意味着需要一个 LDO 来实现精确的输出?

    以及 过冲电压为什么不会下降?

    期待您的回应。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请在 FB 发送电压波形。 如果存在较大纹波、则 COT 控制器在 FB 的纹波谷值处进行调节时、空载时的输出电压将会更高。

    如果您需要精确调节、请考虑使用 LM5145控制器或 LM61460转换器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的回答。

    您提到、如果存在纹波、输出电压在无负载时将以更高的电压运行、但仿真应该已经包含负载 、 并且输出 仍然高于设置。

    此外、如果 FB 的纹波是问题所在、那么增加更高的电感是否会对该问题产生任何好处?

    客户正在拉 4A、并已将 ΔIL 设置为1.26A (输出的30%)。 我们是否有可防止此问题的建议纹波额定值?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请尝试添加更多输出电容、因为22uF 的输出电压将在15V 时大幅降低。 此外、考虑移除 FF 电容器、因为将输出陶瓷的正弦纹波耦合到 FB 没有好处(这基本上会将单位增益从 VOUT 设置为 FB)。

    您是否使用修改过的 EVM 尝试过此配置?

    此致、

    Tim