This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:Webench 会产生不现实的结果

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052656/lm3478-webench-generates-unrealistic-results

器件型号:LM3478

您好!
我之前使用 Webench 设计了一个使用 LM3478的电路、它工作正常。

我现在正在为同一器件进行第二个设计。  Webench 生成设计时,会使用不现实的组件值创建设计。 。 。 最大值为零容差。

例如、考虑下面所示补偿电路的解决方案:

它显示了一个不切实际的低电阻值和一个不切实际的高电容值。

我的参数是:

VIN = 11.0至17.0V
Vout = 14V
Iout = 3.5A

除非输出电压高于最大输入电压、否则 Webench 似乎无法创建可行的解决方案。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    很遗憾听到您在使用 Webench 时遇到问题。 我随附了一份应用手册、您可以使用该手册来帮助选择补偿值。

    www.ti.com/.../snva761a.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    Richard。