This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:提问

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052601/tps3851-question-asking

器件型号:TPS3851

大家好、

我的客户对 TPS3851有一些疑问。 请给我一些建议。

客户请求:CPU 内部、如果在10至20秒内未勾选、则应生成板级硬件复位

因此、CWD 引脚为高电平上拉3.3V、用于对看门狗功能进行编程

下面是更新的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在该原理图上、有一些电阻器具有"@"符号、您是否知道是否计划组装这些电阻器?

    我提出这一要求的原因是、在 CWD 引脚上、3.3V 电源轨上同时有一个10K 上拉电阻器、而 GND 上的电容器实际上应该只有一个。

    ~77S 看门狗计时器的计时基于计算结果是准确的、但如果客户请求在10-20秒之间打勾、则可以降低77秒计时器。

    此外、还有另一个打开的 E2E 主题、询问类似的问题? 您是要在这里再次提出这个问题吗? 如果没有、您是否会介意关闭另一个线程?

    此致、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    "@"符号表示电路上没有组件。 因此、引脚8将10k 电阻器接地。

    如果我的客户希望在10-20秒之间打勾、他们应该如何调整此值? 更改电容器的值?

    我将结束其他 E2E 问题。

    Jason