This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:帮助检查我们是否具有与汽车级 REF35类似的器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134739/ref35-help-to-check-if-we-have-similar-device-with-ref35-which-is-automotive-grade

器件型号:REF35

大家好、

请帮助您检查我们是否有一些与 REF35类似的汽车 REF 器件、客户可能接受 IQ<3uA。  

与客户所需的基准电压相关、包括1.2V、1.8V、2.2V、2.5V。 非常感谢您的支持、推荐您来这里。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    我将通过电子邮件与您联系、以了解应用程序详细信息。

    谢谢、此致、

    Shridhar