This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:用于将数据记录到 csv 的适当.NET API 方法

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133969/tps546d24a-appropriate-net-api-method-for-data-logging-to-csv

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

您好!

我正在查看 Fusion Digital Power Designer 的.NET API 文档,并想知道我们如何调用将数据记录触发为 csv 的方法,这可以通过 GUI 来完成。

您能告诉我我应该使用哪种方法和参数来实现这一目的吗?

BR//Takao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我将联系我们的软件团队、为您解答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    来自我们的软件团队:

    我们不公开支持.Net API  

    但是、我们支持融合命令行功能、其中包括参数读取和.csv 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的回答! 但链接对我来说不起作用。 您可以直接检查或附加 pdf 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对此我深表歉意。  尝试这个。

    e2e.ti.com/.../FusionGUI_5F00_Command_5F00_Line_5F00_Overview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    谢谢! 但哪个命令与我在图像中附加的 csv 的启动数据记录完全相对应? 我可以看到将配置转储到 csv 或从单个目标器件进行单次读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takao、

    我们的美国团队将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我对这种混乱表示歉意、我误解了您的要求。

    FUSION GUI 的 PMBus 命令数据记录功能可记录在日志记录处于活动状态时发送到所有地址的所有 PMBus 命令、但没有等效的直接命令行。

    这不是总线监控器或"总线监听器"功能、它不会在连接 的 I2C/SMBus/PMBus 器件上记录流量、它会创建由融合软件向 USB-TO-GPIO 接口软件狗发出的命令及其响应的记录。

    我们正在研究添加总线监控功能来监控和记录总线上的第三方流量、但尚未提供该功能。