This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62113:TPS62113低电池电量检测功能错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051965/tps62113-tps62113-low-battery-detect-function-error

器件型号:TPS62113

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户使用 数据表中的 TPS62113低电池电量检测功能,它描述了当 LBI 低于1.256V 时,器件将进入低功耗模式(挂起),但在客户应用中,当 LBI 低于1.256V 时,LBO 变为低 电平, 但是输出仍然存在,直到输入电压电平不能支持输出为止。  

此处是原理图,输入电压为6-8.4V,输出电压为5.5V/1.3A,客户将输入电压设置为6.5V 作为 LBI 触发器。

我已经确认了器件标识,因为我认为客户可能订购了错误的器件,但从器件标识中,它是 TPS62113。

能否帮助我确认如何解决此问题?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    根据原理图、您正在使用向 LBI 输入添加迟滞、计算出的电阻似乎与6.5V 跳闸点完全一致。

    但是、您是否介意确认您希望用于设计的迟滞值-目前大约为500mV?

    R5电阻器相当高、我建议降低 R2以获得更合理的 R5值(<1Mohm)。 请检查随附  的我已经调整过的 Excel 文件、但如果您愿意、您可以使用数字进行播放。  

    此外、当 VIN 降至6.5V 以下跳变点时、您能否共享 Vin、LBI、LBO 和 Vout 波形?  

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、两个,

    非常感谢您的支持,以下是一些更新:

    关于上述信号的波形,它们没有什么特别之处,但直流直线与正常工作状态相同;

    2.我尝试移除 R5,仍然没有 LBI 挂起;

    3.我试过更换芯片,它工作!我试过5个芯片,其中2个是 NG;

    ,;,‘ve LBO 下降点大约为6.2V μ A、低于6.5V I μ A 设置,无系统挂起

    5.当电阻器处于活动<Vout+0.3; 状态时,PG 将下降至低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟滞值为0.5V,我在良好的芯片板上测试过,工作参数是实际,与我设置的值完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minmin:

    您好像在同一电路板上交换了 IC、而另一个 IC 在6.5V 时未关断。 是这样吗? 您是否有任何其他相同的 BOM 和布局板、您可以在其中尝试具有6.2V 阈值的其他器件? 最好在这些好的与坏的单元上测量 LBI 引脚电压、以查看跳闸点是否接近1.256V。 精度应为1.256V 的+/- 1.5%、因此我们需要确认器件是否存在问题或其他精度问题、例如分压器中使用的电阻器(R1/R2/R5/R4)。

    谢谢、

    模块