This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952在连接更少的电池时的连接需求

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76930, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131000/bq76952-the-connection-demand-of-bq76952-when-connecting-fewer-batteries

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76930

大家好、

为什么 BQ76952必须包含顶部(VC16)和底部(VC1、是否包括 VC0?) 正常运行? 在实际情况下、当 VC16短路时、电压测量将失去精度。

&此致

江弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、 与 BQ76930相比、dos BQ76952会取消电池组? 即、BQ76952的每个电压测量 值都独立于其他测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    BQ76952没有 BQ76930系列等不同的电池组(每5节电池有一个电池组)。 VC16-VC15的电池连接是电池平衡在顶部电池上正常工作所必需的。  顶部电池(VC16-VC15)上使用了一个 P 沟道内部 FET、其他电池使用 N 沟道 FET。  

    底部两个电芯还需要连接到 VC2-VC1和 VC1-VC0引脚。 这就是器件的设计方式、我没有要分享的详细信息。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    根据 BQ76952EVM 用户指南4.5、BQ76952必须使用顶部和底部电池才能正常运行、这仍然令我感到困惑。 电池平衡是可选  的、P 沟道 FET 似乎不会影响电压测量。 VC15-VC16、VC0-VC1和 VC1-VC2靠近电源引脚、但是、根据应用的不同、很难理解这个问题。

     此致、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    如果您不打算使用电池平衡、则顶部电池连接不那么重要。 但是、仍需要底部的两节电池连接。  

    此致、

    Matt