This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:固定3.3V 版本的输出电压精度

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133878/tps62132-vout-accuracy-of-fixed-3-3v-version

器件型号:TPS62132

大家好、

我们是否具有固定3.3V 版本器件的输出电压精度规格? 数据表仅显示了 VFB 的精度。

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    读出该表7.5下面的第4点。 这是可调 VOUT 版本在 FB 引脚上提供的精度(不包括线路和负载调节影响)。 对于固定输出电压版本、包含(内部)电阻分压器。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    是的、我知道、但是内部电阻分压器和内部基准电压中应该存在一些误差、 3.3V 固定输出电压下的总体精度是多少(多少%)?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在 PWM 模式下、它为-1.8%至1.8%、在 PFM 模式下为-2.3%至2.8%、这包括内部电阻分压器和基准电压变化。

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    谢谢、它指的是全范围温度下的精度、对吧?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、这在整个温度范围内。

    谢谢、

    模块