This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:未提供 Webench 中的1A+3A 设计

Guru**** 2506675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134721/tps62442-q1-1a-3a-design-in-webench-is-not-available

器件型号:TPS62442-Q1

大家好、

客户希望获得具有1A+3A 输出的 TPS62442-Q1设计和仿真。

在 webenech 中、电源设计页面中的电流限制为0.01A~2A。

问题:

1.您能否在 Webeh 工具中检查是否存在问题?

2.如果 Webech 不支持1A+3A 设计、我们如何进行仿真并实现良好的1A+3A 设计?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    感谢您的反馈。 我将进行检查。

    我认为目前没有在 Webench 上为此器件启用仿真。

    如果可能、我建议您参考 PSpice 模型。

    谢谢、

    Stefano