请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62442-Q1 大家好、
客户希望获得具有1A+3A 输出的 TPS62442-Q1设计和仿真。
在 webenech 中、电源设计页面中的电流限制为0.01A~2A。
问题:
1.您能否在 Webeh 工具中检查是否存在问题?
2.如果 Webech 不支持1A+3A 设计、我们如何进行仿真并实现良好的1A+3A 设计?
谢谢。
Johnny