This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618-Q1:TPS54618QRTERQ1:不规则启动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134413/tps54618-q1-tps54618qrterq1-irregular-start-up

器件型号:TPS54618-Q1

输入电压:3.3V、输出电压:1V、最大负载:3.2A、初始负载:20mA

在输出端观察到不规则的启动电压、请在下方找到原理图和波形。 请帮助我了解观察到这种行为的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我将查看原理图、并最迟在明天告诉您我的想法。

    此致
    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我在我们的实验中复制了您的设置、并得到以下响应:

    在我的设置中、我为 RLOAD 走线使用了电阻负载、为 ELOAD 走线使用了电子负载。 电子负载具有类似晶体管的行为。 它开始在给定的 VOUT 电平下拉取所需的 IOUT。 另一方面、电阻器的行为呈线性变化。 如您所见、IOUT 为3.2A 时、ELOAD 的行为不典型。

    根据您的波形、我可以得出以下结果:

    1、器件在过去的一个周期中仍有一个 Vout 在尝试放电。

    2.当 Vout 达到0.4V 时,负载开始消耗电流,从而以负载瞬态方式降低 Vout。

    3.可以看到细微的振荡行为,可能是由过去的瞬态或电感负载引起的。

    4.在输出电压约为0.8V 时,高频负载可能会激活,这会导致输出电压曲线的这一嘈杂部分。  

    初始负载和最大负载意味着什么? 在启动过程中、IOUT 的时间形状会是什么?

     您使用 TPS54618-Q1驱动哪种负载?

    我希望这有助于澄清您的疑问。

    此致
    Nelson