This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54316-EP:TPS54316MPWPREP 的设计支持

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54312, TPS54314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129215/tps54316-ep-design-support-for-tps54316mpwprep

器件型号:TPS54316-EP
主题中讨论的其他器件:TPS54312TPS54314

尊敬的 TI 团队:

我们计划在 其中一款用于将5V 转换为3.3V 电源的产品中使用 TPS54316MPWPREP、

我们需要3.3V-3A 的最大输出和-55C 至125C 或更高的温度范围。

您能否帮助共享参考原理图和 EVM 原理图以更好地理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看我们最新的扩展温度器件系列- TPS62813M

    数据表中提供了所有设计建议、产品页面中提供了 EVM。

    如果您仍有疑问、请告知我们。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    根据您建议的器件型号 TPS62813M 、它在 TI 库存中已缺货、其他产品也已缺货。

    您能否共享 TPS54316MPWPREP 的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     数据表中提供了 TPS54316MPWPREP 的设计建议。

    对于 EVM 原理图、您可以考虑同一系列 的非 EP 版本- TPS5431x

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、

    第8页包含 TPS54314或 TPS54312的应用信息、

    我找不到  TPS54316MPWPREP 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我们能否将  TPS54316MPWPREP 用于 mil 级电源应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我没回答。

    [引用 userid="527391" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129215/tps54316-ep-design-support-for-tps54316mpwprep/4190474 #4190474"]我找不到  TPS54316MPWPREP schemati

    数据表提供 了 TPS54312的示例。 但是、根据我的理解、该系列的不同版本中只有输出电压不同。 因此、您可以将此原理图用作所有版本的参考。

    [引用 userid="527391" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129215/tps54316-ep-design-support-for-tps54316mpwprep/4191990 #4191990"]我们是否可以将  TPS54316MPWPREP 用于 mil 级电源应用?

    我强烈建议使用我们的较新器件进行新设计、如之前所建议。 这不仅可以确保更好的性能、还可以确保经济高效的解决方案和长期可用性。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    您可以建议新的器件型号吗?

    注意:我们需要 Millicygrade 电源 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享更多应用详情、如输入电压、输出电压、输出电流、温度、其他要求等

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我们需要参数、

    VIN=4.5V 至6V

    VOUT=3.3V

    Iout=3A

    温度:-55 C 至125 C

    类型:米尔里特等级标准

    开关频率 高达1MHz

    请注意:-我们需要内部开关 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="434661" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129215/tps54316-ep-design-support-for-tps54316mpwprep/4189203 #4189203"]我建议查看我们最新的扩展温度器件系列- TPS62813M[/quot]

    您是否与我们的当地销售办事处有联系?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要有关此主题的进一步支持?

    此致、

    Febin