This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS704:TPS70445层故障

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051550/tps704-tps70445-layer-fault

器件型号:TPS704

您好~

我们从 TI 网上商店订购了4200pcs TPS70445PWP、它是两次从 TI SPG 和美国发货的、但我们发现了质量部门人员的一些质量问题。  

首先、我们遵循 TPS70445PWP 的建议条件进行测试、并使用 Dassheet 的典型应用电路对 120个样本中的每一个进行测试、这些样本分别是 D/C 2046+5和2041+5。 另请检查分层故障的照片。

1、声音    扫描时18件分层故障。 ℃温度和湿度正常为25.6k Ω 和53.6%。故障率超过15%。  

2、8件被发现 是分层故障、故障率超过6.7%。 与上述环境相同。

其次、根据 TI 的建议、选择了测试电路的所有参数、5V 输入电压范围为2.7~6V、使用  负载电阻器时、输出固定为3.3V@40mA 和1.2V@40mA。 然后、在48小时老化测试后、我们选择了100件测试 器件、发现了2件老化故障。   故障率为2%。  

3、我们已经停止了 SMT 操作、直到   从其他供应商处购买了一些新器件、 他们的器件测试  没有故障。  

4、请参阅 相关的分层故障照片和测试电路、并将其作为附件文档提供。  

     

 请咨询、请检查。  

此致!

Trigger Technology Co.Ltd  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         您能否就下列问题向我们提供一些说明:

    (a) 18个单元(故障率> 18%)是否显示出与8个单元(故障率> 6.7%)不同的故障状态?  

    (b)两个未通过老化测试的单元显示出什么故障条件?  

    (C)我的理解是否正确、即您从 其他供应商购买了新的 TPS704器件、并且在同一电路上进行测试 时没有故障?

    (D)您能否为我们提供 测试电路的原理图?

    谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~谢谢!  

      (a)它是用于扫描和测试18个和8个故障器件的相同条件。  ℃5V 输入、正常温度(24.9~25.8m Ω)和湿度(约54%)。  

      (b)老化测试后、 1.2V 固定输出引脚中只有0.55v 输出。 几乎没有输出电压。  

      (C)是的、我们定制了指定的测试电路、以便在接受库存或 SMT 处理之前检查新的材料。  

      (D)请查看我们的 TPS70445PWP 原理图文件。  

      (e) BTW、总共4200件货物包括许多不同的浴盆套餐、包括 35件、1080件、1140件和975件(SPG 和美国)  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

            所选的原理图和组件值对我来说是正确的。 我知道您有指定的测试电路、但您能否确认 从 另一供应商购买的新 TPS704器件未出现故障(包括老化测试)、并且从 TI 网上商店购买的某些器件在同一测试电路上出现故障? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srikanth  ,非常感谢你给你的药!!   

        我们从 TI 网上商店和其他供应商渠道选择了大约100个经过测试的样片。 其他通道的器件没有故障、但 TI 网上商店的芯片中很少有几个在同一电路中进行了测试。  我很困惑标准基本电路的结果请参考 TI 的数据表。  不管怎样 、我将继续使用 TI 的所有解决方案。  

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    6月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

            我认为 您的测试设置不存在任何系统问题。 您能否为我们提供 Vin、Vout 和 Iout 的示波器截图? 这只是为了确保在启动或瞬态期间不会超出绝对最大额定值。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特