This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:探测 UART

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052168/bq79616-q1-probing-the-uart

器件型号:BQ79616-Q1

数据表列出了 COMLP、COMLN、COMHP 和 COMHN 信号的最大最小电压为+/-20V。 要探测这些信号、您建议将哪些信号用作电平转换器、差分转单端转换器?

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    COML/H 引脚是在 BQ79616器件之间发送命令和数据的垂直接口(VIF)信号。 它们是2.5V 峰峰值信号、以2.5V 为中心。 如果您以差分方式查看它们、则它将是一个5V 峰间信号。 +/-20V 是这些引脚的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一个很好的示例供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 是否有方法将 UART 差分信号转换为单端信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    我不理解您的问题。 我们的 VIF 通信如上所述(不被视为 UART)。 您可以查看符号端信号 COMH-或 COMH+并查看以2.5V 为中心的2.5V 信号、或将 COMH+差分连接到 COMH-并查看5V 信号。  我们的 UART 是一种与发送(TX)和接收(RX)进行双线通信。 我认为这两个都是单端的。