This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:PWM 调光频率范围

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134288/tps54200-pwm-dimming-frequency-range

器件型号:TPS54200

尊敬的 TI 成员:  

您能告诉我下面的问题。

(1)模拟调光模式下的 PWM 调光频率范围

(2)  PWM 调光模式下的 PWM 调光频率范围

数据表中没有范围。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    考虑到电流精度和线性度、建议的模拟调光 PWM 频率大于10kHz、PWM 调光频率小于1kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    没有最小/最大范围?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于模拟调光、基准由 RC 滤波器生成、因此通常首选更高的 PWM 频率、因此没有特定的最大值 值。

    对于 PWM 调光、由于环路响应的限制、低频运行更容易实现。 需要注意的一点是、在100Hz 或更小频率等极低频率下、当关断时间过长时、有可能触发启动 UVLO。 这可以通过将引导电容器增加到0.2uF 或更高来解决。