This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:反相设置中的过流保护问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133565/tps54332-problem-with-overcurrent-protection-in-inverting-setup

器件型号:TPS54332

大家好、我正在尝试在反相设置中使用 TPS54332。 这是我的原理图:

VCC:14-15V、输出电压:-12v @ 1A

它运行良好-输出相当干净(纹波< 80mV)、IC 的温度处于控制之下(<120C @ 1A 负载)。  
遗憾 的是、过流保护似乎不可靠-输出端的短路会导致 U1 (VIN 和 PH 的内部短路)和 D1 (内部短路)损坏。 损坏是随机发生的、而不是每次尝试。 我尝试使用较大的二极管(60V/5A)、但它完全没有帮助。  

我在该 IC 的"正常"配置(正输出)方面有一些经验、以前从未遇到过此类问题。

是否有办法改善电路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    我的同事 Ruby 稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal

    在这种情况下、输入电压最大为15V、输出电压为-12V、因此输入电压应力为27V。 执行硬短路测试时、输入侧可能会出现电压尖峰、这会损坏器件。 您是否愿意帮我捕获输入电压、电感器电流、PH 电压和输出电压的波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 和 Zixu、您好、感谢您的快速回复!
    我还在12v 输入下测试了设置-遗憾的是、它的作用是相同的。
    下面是我设法捕获的波形:

    短路期间的输入(CH1)和输出(CH2)

    实际上、输入上存在尖峰。 您认为我应该在输入中使用大电容器吗? 220uF? 输入到 GND 还是输入到输出?

    2.短路期间的 pH 电压(CH4)

    遗憾的是、我没有合适的设备来捕获电感器电流波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal

    电压尖峰确实会对器件造成损害、在这里添加一个大输入电容器可能会有所帮助。 我想在此确认硬短路条件持续多长时间? 它是否会在实际应用中发生? 您有布局文件吗?

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal

    我还想在此确认、实际应用是否具有最大输入电压15V 和输出电压12V? 如果是、尖峰在这里是高风险。

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:
    实际上、我无法确定短路可能持续多长时间-实际应用是具有外露引脚的消费类器件。
    请找到下面的布局-它稍微复杂一点、因此我也添加了原理图。 FBE2和 FBE3短接。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将输入电压降低到14V、但系统中还有+12V 适配器、因此无法降低。 安全裕度仍然很低-仅为2伏...
    或者、我可以在-12v 级之前添加另一个稳压器、将输入降低到5V。

    你怎么看?

    谢谢
    Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal

    从我的角度而言、减小输入是一个好主意、只需为该器件留出一定的裕度即可。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!
    BR

    Rafal