大家好、我正在尝试在反相设置中使用 TPS54332。 这是我的原理图: 
VCC:14-15V、输出电压:-12v @ 1A
它运行良好-输出相当干净(纹波< 80mV)、IC 的温度处于控制之下(<120C @ 1A 负载)。
遗憾 的是、过流保护似乎不可靠-输出端的短路会导致 U1 (VIN 和 PH 的内部短路)和 D1 (内部短路)损坏。 损坏是随机发生的、而不是每次尝试。 我尝试使用较大的二极管(60V/5A)、但它完全没有帮助。
我在该 IC 的"正常"配置(正输出)方面有一些经验、以前从未遇到过此类问题。
是否有办法改善电路保护?