This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-3EVM-757:如何确定实现 PoE 功能的 RJ45和变压器解决方案?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052297/tps2372-3evm-757-how-to-determine-rj45-and-transformer-solution-for-poe-function

器件型号:TPS2372-3EVM-757

我对变压器有着很好的了解。 我们希望使用 PoE RJ45;但是、变压器应包含在 RJ45中、如"RJMG301T2XXE3XR.pdf"规格、或者我们应该选择外部变压器? 如果答案是 RJ45中应包含变压器,则扼流圈应该是1CT:1CT,还是有特定要求?  

关于 PD 侧的另一个问题、我从 PoE Vedio 拍摄了一张快照、您是否推荐了桥式二极管的材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.您可以选择是否将变压器集成到 RJ45连接器中。 由你决定。 这比使用单独的变压器更昂贵、因此我们不会为 EVM 执行该操作、但许多客户都成功地以这种方式实现了该操作。  

    请参阅我们的 EVM 以了解示例。 对于 TPS2372-3EVM757、用户指南包含 BOM。  

    D8是 一个 DO-220AA

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师