This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:用于电源复位的 BQ25790 QON

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051704/bq25790-bq25790-qon-for-power-reset

器件型号:BQ25790

大家好、

客户不希望 在 QON 引脚上存在 tRST (典型值为10s)持续时间的逻辑低电平时重置系统电源。 我们可以删除它吗? 如果没有、我们可以将 tRST 添加到20S 吗?

根据数据表、我们知道 "QON 引脚上 tRST (典型值10s)持续时间的逻辑低电平"将导致系统电源复位。  如果我们将 SDRV_DLY 设置为0、则电源复位将在20秒内发生(10s tRST + 10s 延迟)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不想使用 QON 引脚、则可以将其保持悬空。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当    QON 引脚上的 tRST (典型值为10s)持续时间为逻辑低电平时、我不希望系统电源复位、但 我 需要  运输模式 功能,μ s、因此我 不能 使 QON 引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对你的发言感到困惑。 您可以使用 I2C 控制运输模式。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    让我澄清一下我们的问题。  

    目前在我们的测试中 、我们发现如果我们设置 SDRV_DLY = 1 (禁用10s 延迟)、 QON 引脚上的10s 持续时间逻辑低电平将不会使系统电源复位。 我们需要 QON 引脚上的20秒逻辑低电平来触发系统电源复位。  

    这是预期吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了 BQ25790并具有以下结果:

    当 SDRV_DLY 为0时、在保持 QON 10秒并等待另外10秒后、系统电源复位。

     当 SDRV_DLY 为1时、在保持 QON 10秒后、系统电源复位。

    请确保 您的 SFET_Present = 1。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"