This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:使能引脚不能在输出端提供0V 电压

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133557/tps55340-enable-pin-doesn-t-give-0v-at-the-output

器件型号:TPS55340

大家好、

我设计了采用 TPS55340PWPR 的电路。 我已经制作了具有组件布局的 PCB。

我想使用使能引脚控制 IC,但我在设计中犯了一个错误:当使能引脚为低电平时,电路会中断,并且我有3.7V - VD4 = 3.5V 输出(请参阅随附的文件)。 我希望具有0V 而不是3.5V。

我想我可以通过添加一个与 D4串联的 P FET 通道(由 µcontroller Ω 输出控制)来解决这个问题、但在 PCB 上执行此操作并不容易。 您知道我可以做些什么来解决这个问题吗?

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您使用 E2E 论坛、在此主题中我看不到任何附加文件。

    请重新发送吗?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    很抱歉、我忘记了这个密码。

    我已上传。

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的回复、您还能告诉我您的完整设计规格、如输入电压(最小值、典型值和最大值)、输出电流和 Fsw?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    以下是有关该设计的其他信息:
    -最小输入电压= 3.3V
    - VIN 典型值= 3.7V
    -最大输入电压= 4.2V
    - Iout = 300mA
    - Fsw = 1MHz (如果需要、可进行修改)

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    这是所有升压拓扑的问题、在非开关状态下具有从输入到输出的路径。

    正如您已经提到的、可以通过在电源线中添加开关来解决这一问题。

    其他可能的解决方案是使用另一种拓扑、如反激式或 SEPIC、或使用降压/升压控制器、该控制器还具有高侧开关。

    不幸的是、我也没有一个简单的解决方案来解决您的问题、而无需重新设计。

    此致、

     Stefan