This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:双输入电流调节

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, TPS25750, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051853/bq24179-dual-input-current-regulation

器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25790BQ25792

您好!  

我们计划使用 BQ24179通过双输入(两个 ACFET-RBFET)为2S 电池充电:USB-C 连接器(在5V 时充电电流应高达3A)或具有+12V 的桶形插孔(具有相似充电功率(15W))。

根据我的理解、我不需要 具有外部闪存的 PD 控制  器、例如 TPS25750 (因为我们不需要超过5V 3A)、就可以按照上述方法进行充电。

我想知道如何 相应地配置器件。 您能否确认以下内容:

  1. 当仅来自墙上适配器的输入为+12V 时、默认充电电流约为3A (如果  ILIM_HIZ 连接到 REGN)。  然后、我们可以使用 ILIM_HIZ 引脚电阻器来钳制不高于适配器可提供的输入电流限制。 假设我们将输入电流限制在1.25A (最大15W)
  2. 当来自 USB-C 连接器的输入为+5V 时。 问题是、输入电流受到上述设置的12V 输入 ILIM_HIZ 钳位的限制。

在双输入应用中、如果输入来自适配器、我是否可以通过 USB-C 为5V 3A 充电、同时限制输入电流?

或者通过另一种方法、也许我应该通过将 ILIM_HIZ 连接到 REGN 来禁用它、从而允许电源1 (USB-C)提供高达5V 3A 的电流、并以某种方式使用 ICO 进行适配器电流自动限制? 我需要设置 EN_ICO
当存在 USB 电压时位设为1?  例如检查 ACX_ISE_STAT 寄存器?

感谢您对此的反馈、

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多  

    据我了解、USB-C 端口不会提供5V 电压的任何电流、除非您有某种类型的 USB-C 接口芯片(或可能只有带有软件的 u-processor)通过其 CCX 线路进行通信。  如果它确实提供电流、它将不会高于1.5A、直到被告知通过 CCX 线路提供更多电流。  我想说的是、如果没有一些固件/软件、您就无法从 USB-C 获得3A 电流。

    您对启用 ICO 的想法很好、您可以让它始终处于开启状态(5V 或12V 输入)。  充电器会在上电时自动重置 VINDPM 阈值(低于感测到的空载电压的固定电压)、以防止充电器使输入源崩溃。  如果启用 ICO、它将找到下降 VBUS 该阈值的输入电流、然后对其进行更改。  当然、您可以写入 VINDPM 阈值寄存器并对其进行更改。   

    或者、您可以添加一个比较器来监控 VBUS (通过电阻分压器)、并与 ILIMHIZ 电阻分压器并联打开/关闭 FET、以更改 ILIM 设置。  

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    好的、我想我将一个 USB-C 检测器芯片(以允许3A 充电)与 ILIMHIZ 分压器并联控制 FET、以便根据输入(USB-C 检测器结果或+12V 输入)更改电流限制。 首先、我将尝试不使用 ICO。

    这有道理吗?

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    使用软件尝试以下实现。

    充电器 IC 可更改为 BQ24179。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    谢谢你。 我们正在考虑将 TPS25750D 用作 USB 控制器、您能否确认它与 BQ24179兼容? 谢谢你

    编辑: 在 TPS25750 Application Customization Tool GUI 中、我找不到 BQ24179。 我应该改用 BQ25790吗? 它是否完全兼容? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    是的。  BQ24179是禁用 OTG 的 BQ25790。  以下链接中的参考设计可为您提供使用 BQ25792的设计、后者是采用 QFN 封装的 BQ25790。

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

    此致、

    Jeff