This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:备选隔离式转换器?

Guru**** 2693455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052625/ucc12050-alternate-isolated-converters

器件型号:UCC12050

您好! TI 是否提供任何其他具有2MOPP 隔离的 IC、这些 IC 的最大输出电流(输入为5V 时大于 UCC12050DVE)、并且采用相似的封装尺寸? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 UCC12051和 UCC14240。 这些是我们目前拥有的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 我希望有一些备选方案在5V 时提供比0.1A 更高的最大 Iout、但情况并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我们目前的情况。