This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5158和 LM3481、用于带 PSR 的隔离式反激

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5158, LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134162/lm5020-lm5158-and-lm3481-for-isolated-fly-back-with-psr

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: LM5158LM3481

您好!

我正在使用隔离式直流/直流反激式转换器(24W 输出–6V、4A)、输入电压范围为10~14V;如下图所示。 我在研究几个控制器(包括 LM5020、LM5158和 LM3481)的初级电源调节、以减少 BOM。 但是、对于 LM5020、最小输入电压为13V、LM5158缺货。

 

初级侧控制是否会限制我的最小输入电压?  受 UVLO 限制?

是否可以将 LM3481控制器用于初级侧调节反激式转换器?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    感谢您使用 E2E 论坛、我们将在几天内向您回复并提供有关此问题的反馈、请允许我们留出一些时间。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    如上面的方框图(在您的开场问题中)所示、反馈是通过变压器内的 AUX 绕组生成的。

    也可与 LM3481配合使用。

    为了确保我已正确理解您的问题:

    还有一些测量电感器电流曲线的方法、如下所述:

    偏置电源设计中 PSR 和 SSR 之间的差异-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    使用上面列出的控制器将无法执行此操作

    此致、

     Stefan