This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS746-Q1加热器不能正常调节(紧急问题:生产阶段)

Guru**** 2537500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050017/tps746-q1-tps746-q1-heats-and-doesn-t-regulates-urgent-question-production-stage

器件型号:TPS746-Q1

您好,

我们在 其中一个 PCB 设计中使用 TPS746-Q1、其输入电压为5V、所需的输出电压为3.7V。 下面随附了该设计的原理图和布局。

当操作电路时,稳压器会快速升温,并且不会调节电压,我们测量了5V 输入,此时的输出仅为1V。 我们添加了一个具有相同所需值的备用电源、并且负载电流= 200至400mA、处于可接受范围内。

既然我们处于生产阶段、您能否尽快为我们提供解决此问题的解决方案?

非常感谢您的付出和付出。

此致、

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我没有看到任何原理图或布局问题。 此问题是在启动时发生、还是在运行一段时间后进入此非稳压模式?  

    您能否提供启动行为的范围截图?

    我最初 的猜测是顶层的散热铜不多、LDO 可能会在正常工作条件下变得很热、并且会循环进入和退出热关断状态。 如果使用简单的直流 DMM、这种情况会显示为低于标称电压但高于 GND 的电压。 这可以通过输出电压的示波器快照轻松验证。 LDO 下方有多少金属? 由于 LDO 周围的顶层基本上没有额外的 GND 金属、因此需要良好地连接到具有大量金属的内部平面。

    另一个猜测是、输出端存在某种软短路、使 LDO 保持在 GND 附近、从而导致其消耗的电流超出预期、这将解释它为什么会变得如此热。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="409494" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050017/tps746-q1-tps746-q1-heats-and-doesn-t-regulates-urgent-question-production-stage/3885308 #3885308"]该[/引用]

    您好 Nick,
    感谢您的快速回复,以下是我们的示波器中的照片。
    左侧的第一张照片以红色显示输出电压,以蓝色显示启用信号,右侧的第二张照片以红色显示输出电压,以蓝色显示反馈电压。 您可以看到、反馈电压上升到0.55V、然后再次下降、但这种情况的发生时间非常短、以微秒为单位! 这个时间是否足以进行热关断? 你怎么看?  

    提前感谢  

    此致、

    AMR

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    示波器快照未显示热关断-如果发生这种情况很明显、因为在恢复之前、输出电压会下降至0V。

    我没有看到任何突出的东西、因此似乎部件可能会因参考看起来没有达到目标而损坏。 您是否有要在此处填充的新器件? 您是否还有另一个板来放置该部件?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,基准电压达到0.55V,然后由于某种原因瞬时下降,我们明天将尝试第二块板,并根据情况更新您,感谢快速回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick,

    我们尝试了第二个和第三个电路板、效果仍然与我之前发送给您的示波器图片中所示相同。

    您是否建议我们可以尝试理解/解决问题的其他内容?

    非常感谢您的参与。

    AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我忽略了可能是问题的东西。 原理图上列出的器件型号是 TPS74612PQWDRVRQ1。 这款可订购器件、如果实际上是您在电路板上组装的器件、则是1.2V 固定输出器件、而不是您认为的可调器件(TPS74601PQWDRBRQ1)。 请验证这一点。

    此致、

    Nick