Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 TPS65132
大家好、
我的客户使用 TPS651320A0在 LCM 中提供 AVDD\AVEE 电压。
现在 AVDD\AVEE 为6V、处于睡眠模式和关断阶段时、阶跃为6V-6.4V、持续5ms。
波形如下所示。
您能解释一下波形异常的原因吗?

谢谢!
此致。
刘丽莲