This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2872:是否有任何镇流器控制 IC、如 IR2156和 FAN7532?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129092/uc2872-is-there-any-ballast-control-ic-such-as-ir2156-and-fan7532

器件型号:UC2872

大家好、  

我的客户正在寻找镇流器控制 IC、例如 IR2156和 FAN7532、因为它们处于 OLED 状态。  

我发现  UC2872是一个闭合器件、但看起来很旧。  

 是否仍可以使用 UC2872、这里是否有其他选项?

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请先发送您的工作条件吗?

    BR、

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还有其他问题吗? 如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick