This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:有关器件 ID 的问题。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052475/bq25730-question-about-device-id

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

大家好、

我的一位客户正在考虑使用 BQ25730和 BQ25731。

对于  BQ25730、两个器件都具有器件 ID 寄存器、寄存器读取数据为 D5h;对于 BQ25731、则为 D6h。

他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问:这些 ID 数据是固定编号的、在生产批次没有更改、使用 PCN 进行设计更改等等吗?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确! 设备 ID 喜欢其名称。 它在生命周期中具有自己的名字。