This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:多个 BQ24650、仅适用于一个电池组

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051450/bq24650-multiple-bq24650-for-only-one-battery-pack

器件型号:BQ24650

我是否可以将多 个 BQ24650仅用于一个电池组(每个 BQ24650将采用3 节串联电池与另3节电池并联),连接到 BQ24650,我将使用3 个 BQ24650,如何将其连接到一个糕点组  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池**

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要的总充电电流是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将为立方体的每一侧使用3个面板,我们将有3个侧面 x、y 和 z (每侧1.5 A),每个面板0.5 A,我想为每侧使用一个 mppt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用一个充电器、因为 BQ24650可以处理10A 的充电电流。

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Mike。  

    但我想知道,我可以对 一 个电池组使用多个 BQ24650,我 在 执行该操作时应该记住什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要的总充电电流是多少? 如果电流小于10A、我不认为一个电池背面需要使用多个 BQ24650。  

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果  您的问题得到了解答、请单击"已解决"。