This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:VNEG 短路保护

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132842/lm36274-vneg-short-circuit-protection

器件型号:LM36274

大家好、

对于 VNEG 短路保护、我想知道滤波器是如何工作的。 根据我的理解、我认为滤波器在斜坡完成后立即工作。 图片附于下。 此外、斜坡时间和滤波时间之间是否存在任何关系? 例如、如果设置了较短的斜坡时间、是否应设置较长的滤波时间?  

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有另一个问题。 我想知道 VNEG 为何在 VPOS 使用电流保护时使用电压保护。 有什么不同?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在数据表中、没有关于滤波器和斜坡之间关系的说明。 但据我了解、滤波器时间设置为防止错误触发 GND 短路故障。 因此、无论是否存在斜坡、滤波器始终工作。  

    对于 VNEG 和 VPOS 的不同检测方式、我需要进一步分析、然后发送回复。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    VNEG/VPOS 检测差异是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在偏置应用中、有两个输出电压电平被称为 VPOS 和 VNEG。 VPOS 是升压转换器的输出、VNEG 是电荷泵的输出。

    当发生短路故障时、升压转换器中将存在大电流。 因此、检测方法是测量电流。

    对于电荷泵、下面显示了典型电路(LM36274中的实际结构、只是一个可帮助您理解的参考):

    如您所见、当发生短路故障时、Vin 和 GND 之间仍有一个电容器、因此电流不会像升压转换器那样大、也不会持续很长时间。 但输出电压将下降。 因此、检测方法是测量电压。

    我找不到真正的内部电路、因为数据表上只有一个方框图。 但我认为这是采用不同故障检测方法的主要原因。

    BR

    Patrick