This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:是否可以使用 BQ25730代替 BQ25731?

Guru**** 2392475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051977/bq25730-can-bq25730-be-used-instead-of-bq25731

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ25731

大家好、

我的一位客户将使用 BQ25731来大规模生产他们的新产品。

但他们知道、由于最近的长期交货周期问题、大规模生产的死区时间无法提供器件。

因此、他们考虑使用 BQ25730而不是 BQ25731。

此时、他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1.  是否可以使用 BQ25730代替 BQ25731? 它们不需要 VSYS 电源。

问题2. 如果您对 Q1的回答是肯定的、那么将"BATDRV"端子保持断开是否没问题?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管这两个器件的功能相似、但寄存器设置有一些差异。 BQ25730的默认 EN_LDO 为 ON、BQ25731的默认 EN_LDO 为 OFF。 BQ25731的默认充电电流为256mA、而 BQ25730的充电电流为零。 不建议将 BQ25731替换为 BQ25730。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    非常感谢您的回复。

    我可以提出以下其他问题吗?

    使用 BQ25730替换 BQ25731是否没有问题

    如果所有寄存器设置为客户在 BQ25730启动时写入 BQ25731的相同值?

    请给我回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我可以再问一个问题吗?

    如果可以使用 BQ25730代替 BQ25731、且启动时设置了所有电阻器、  

    将"BATDRV"端子保持断开是否没有问题?  

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以更改 BQ25730设置以匹配 BQ25731、则应能够使用 BQ25730作为替代器件。 可以将 BATDRV 端子保持断开状态。