This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:在驱动2线风扇负载时减少输入电流纹波

Guru**** 2527070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133749/lmr62014-reduce-input-current-ripple-when-driving-2-wire-fan-load

器件型号:LMR62014

您好!

我们想知道、我们从升压转换器看到的输入电流纹波是否是在输出/负载处连接2线无刷直流风扇的结果。  

下面是我们为升压转换器提供的电路。 它的输出设置为12V。 输入电压范围为5.5V 至8.4V。 在12V 电压下、风扇的平均电流约为300mA。  

升压转换器的输出连接到风扇和 LED 驱动器电路、消耗约30mA。 我们将使用电流探头来查看风扇和升压转换器输入电流的波形。  

下面是来自13V 电源的风扇电流波形的图片。 从无刷风扇的数据表中可以看出、这是2线无刷直流风扇的预期波形。

RMS 电流约为376mA、峰峰值电流为456mA、峰值纹波电流为496mA。 当输入电压为12V 时、该值将稍低。

 

PCBA 具有上面显示的两个升压转换器电路。 它连接到风扇和 LED 电路的方式是通过一根长度为6英尺的电缆。 两个升压转换器的输出均约为12.5V、当电压到达风扇/LED 电路时、电压约为12V。 两个升压转换器共享相同的输入电压。 仅使用风扇和 LED 以及微控制器(仅消耗150mA 电流)为电路板供电时、以下是两个升压转换器的组合输入电流波形图片。 由于升压转换器的转换比、输入电流波形与电流值较高的风扇波形类似。  

RMS 电流为1.88A、峰间电流为2.44A、峰值电流为2.6A。 波形的输入中大约有0.8A 的上峰值电流。 这是我们的主要关切。

我们要知道的是、这是升压转换器的典型行为吗? 输入电流(在输入电容之前)是否遵循与其连接的负载输出电流的形状?

是否有办法使输入电流的滤波版本不符合风扇电流的形状? 是否需要添加其他电路来提高输入电流?  

该电流波形(风扇电流形状)泄放到直流线路中。 是否有办法避免这种情况?  

如果您需要有关我们设计的更多数据或信息、请告诉我

两个升压转换器的输入波形均已连接。  

此致、

Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    当升压正常工作时、输入电流将遵循输出电流的形状。 对于 Vout/Vin 的转换器比率、 输入电流可被视为输出电流的"放大版本"。

    正如您在应用中提到的、Iout 快速变化、通常在输入电源和 Vin 之间放置一个大约150uF 的大电解电容器是有效的。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    感谢您对升压转换器运行情况的响应和阐述。 我想验证您提到的150uF 电容器的位置。  

     输入电源和 Vin 之间的150uF 是什么意思? 我们是否将150uF 从电源的正极引脚放置到升压转换器 Vin 的正极引脚? 还是电容器的一个引脚同时连接到 VIN 和 VBAT、而另一个引脚接地?

    您参考的是以下两个原理图中的哪一个?  

    谢谢、

    Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    很抱歉造成混淆。 我参考 图片中的正确原理图。

    此致

    Lei