This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:设计帮助

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052195/bq24074-design-help

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:bq24072

各位专家:

你好。 我想请客户确认您在本案例结束时的设计帮助:

"1.)   您在对 C0746349案例的答复中的问题是、如果 EN2由于高电压而连接到输入、器件可能会损坏。 但是、如果 EN2引脚使用 上拉电阻器连接到输入端、该怎么办?  根据数据表、逻辑"1"的最小电压为1、4V。 假设2V 具有一定的裕度。  使用 标准5V USB 充电器作为输入、使用~430k Ω 上拉电阻会在 EN2引脚上产生2V 电平、同时使用285k Ω 下拉电阻、足以将其设置为高电平。 在该设置下、在 EN2引脚上的电压达到7V 的最大限值之前、它需要~17、5V 的输入电压。 此设置是否正常?

2) 假设上述条件正常、EN1被下拉。 这意味着、当 USB 充电器未连接到电路时、EN2 =低电平、EN1 =低电平。 如果连接了 USB 充电器、EN2 =高电平、EN1 =低电平。 这会导致任何问题吗? 当更改 EN2/EN1设置时、是否直接采取措施?"

我理解客户在这里的顾虑、因为他们不想将 EN2引脚连接到 OUT、因为这会在4.4V 的输出电压下产生~15uA 的内部下拉电阻(285kOhm)电流/功率损耗、这对于低功耗应用来说太高了; 因此、他们希望将其连接到较低的信号以触发 高逻辑。  数据表显示了最大10uA 的输入电流源(高电平)、但未共享最小读数。 您能否确认在 EN2引脚上设置的电压分压器是否足够? 该分压器可提供~3uA 的电流。

他的第二个问题可以通过 信息表第22页所示的图表来回答。

谢谢你。

此致
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    [引用 userid="487726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052195/bq24074-design-help ~]使用标准5V USB 充电器作为输入、使用430k Ω 上拉电阻会在 EN2引脚上产生2V 电平、同时使用285k Ω 下拉电阻、足以将其设置为高电平[/quot]

    我继续在实验室中测试了这一点。 这将正常工作。  

    [引用 userid="487726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052195/bq24074-design-help "]使用该设置时,EN2引脚上的电压将需要~17,5V 的输入电压才能达到7V 的最大限制。

    我知道客户正在考虑这种极端情况、但最好知道客户是否计划将输入电压设置为17.5V、因为 bq24072的建议工作范围为4.35V 至6.4V。

    [报价 userid="487726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052195/bq24074-design-help ]上述内容均正常、EN1被下拉。 这意味着、当 USB 充电器未连接到电路时、EN2 =低电平、EN1 =低电平。 如果连接了 USB 充电器、EN2 =高电平、EN1 =低电平。 这会导致任何问题吗? EN2/EN1设置在更改后是否直接采取措施?"[/QUERP]

    如果 USB 是器件上的唯一电源、EN2和 EN1引脚的状态都将为低电平、这是正确的。 器件 EN 状态在启动时进行检查、因此这些状态应该正常。 在运行期间还应找到 EN 引脚的状态变化、器件将相应地进行调整。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。

    客户使用 的是 BQ24074、建议工作输入电压高达10.2V。

    D/S 会告诉您输入电压和工作电压范围、这些值具有不同的范围、您能在这里解释一下它们的区别是什么?

    此外、将此类上拉电阻器(430kOhm)与内部下拉电阻(285kOhm)相结合、该分压器仍会驱动 EN 引脚的状态、对吧?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    啊、抱歉、我读取了错误的器件。  

    由于所有器 件都是 bq24072的引脚、BQ24074是一款具有更高 OVP 阈值的器件、因此输入电压的工作范围更高。  

    [引用 userid="487726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052195/bq24074-design-help/3893845 #3893845"]此外、将此类上拉电阻器(430kOhm)与内部下拉电阻器(285kOhm)组合在一起、该分压器仍会驱动 EN 引脚的状态、正确?[/QUOCELES]

    是的、如前所述、我在实验室中对其进行了测试、测试结果正常。 只要 EN 引脚的电压高于逻辑高电平阈值、这将起作用。

    此致、

    Anthony Pham