This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901-SP:TID 报告?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051321/uc1901-sp-tid-report

器件型号:UC1901-SP

大家好、

您能否查看以下请求并提供建议:

"

我找不到产品"5962-8944101VCA"的抗辐射信息、这是产品 UC1901-SP 的可用代码。 您能提供什么?


此产品是否具有"耐辐射(RHA)"选项? 或者、如果有同等耐用的产品、您能否提供信息?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Furkan、

    我们目前没有 TID 报告或为 UC1901-SP 提供 RHA 选项

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件具有"-SP"标记、不知道其 TID、请参阅。

    因此、会出现一个问题。

    "-SP"标记的含义是什么? 器件如何具有"-SP"标记?

    我们想知道该器件是否可用于安全地满足空间要求?

    *要求:器件应具有 TID >= 30krad (Si),*请勿参见(LET),最高可达64MeV.cm2/mg

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、


    许多较早的器件继承了-SP 的名称、因为它们在太空应用级任务中使用的时间很早。
    这意味着我们并不总是能获得有关这些旧器件的完美信息。

    我们没有您需要的 UC1901-SP 信息、因此最好查找替代器件。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。

    我如何 简要了解哪些空间方案为 uc1901-sp 提供了遗产? (Leo、GEO、Mars 或已知空间方案等)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、

    该信息专为保护我们的客户而设计。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我知道、对于该器件、没有关于其针对新客户的"-SP"标记的明确信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gg、

    您始终可以查看 SMD 中以字母表示 TID 额定值的器件。

    谢谢、

    Daniel