主题中讨论的其他器件:LM25149-Q1
您好,工程师 S Ü D
我们在项目中发现3块电路板的负载开关损坏,即 LM5140 5V 输出之后。 每个板有两个负载开关,都有损坏。 它们在 IN 引脚中具有低阻抗。
使用此解决方案的其他客户也会遇到此问题。 他们在 LM5140输出中测试了大约7V 的电压。
我们认为 LM5140输出过压可能会损坏负载开关。 但我们直接为负载开关供电,它在8.1V 之前损坏 、其规格为7V 最大值
和2us 内10A-0A 的瞬态测试,过冲约为5.2V、远小于8.1V。
附件是我们的 SCH,请帮助我们回顾。 何时会发生过压?
顺便说一下,我们不能再出现这个问题。