This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27518:与 UCC27519有何区别?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27518, UCC27519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052552/ucc27518-difference-with-ucc27519

器件型号:UCC27518
主题中讨论的其他器件: UCC27519

团队、

注:已知 IN 引脚为 CMOS 电平和 EN 引脚 TTL 电平

-要使用 UCC27518替代 UCC27519:
使能引脚能否用作同相输入、IN 引脚能否用作使能引脚(连接到 GND)?


-是否有办法重新设计 UCC27519 PCB/系统并将 UCC27518用作 UCC27519 (即同相)?
-您能否就此提出一个潜在的原理图?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、

    使能引脚能否用作同相输入、IN 引脚能否用作使能引脚(连接到 GND)?

    是的、请查看数据表第9页第8.6节中的图4。 驱动使能端和输入端的主要区别在于、输入端在悬空时保持低电平(对于反相引脚、在技术上为高电平、以便输出端为低电平)、使能端保持高电平。  

    -是否有办法重新设计 UCC27519 PCB/系统并将 UCC27518用作 UCC27519 (即同相)?

    您可以按照第一个问题中的建议进行操作、在该问题中、您基本上将作为使能端使用、并将 EN 用作同相输入。 或者、您可以使用逻辑逆变器或使用下拉电阻器制作分立式逆变器。 我认为、第一个选项在没有/最小的 PCB 变化的情况下会产生良好的结果(取决于您的控制器)、因此这可能是您的最佳选择。 如果您对逻辑逆变器感兴趣、我可以提供详细信息、但这些解决方案将需要额外的组件、并且与第一个选项相比不会增加太多的价值。

    谢谢、

    Alex M