This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:同步充电和放电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052490/bq25505-simultaneous-charging-and-discharging

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:TPS61201

您好!

我有一个 关于同时充电和放电的问题。

我们使用 BQ25595以 5C 的充电/放电额定值为100mAh (3.7V)锂聚合物电池充电。

输入电源是电阻为56欧姆的发电机线圈。 (图1显示了无负载和100Ohm 负载时的输入电压)。

输入电压可高达12Vpp。  因此、我们使用3.3V LDO 来限制输入电压。
但是、即使没有该 LDO (输入电压<3.6V)、也会显示以下行为。

µA 为我们的器件供电(电流消耗为350 μ A 的低功耗 MCU)、我们使用 TPS61201生成3.3V 电压。

现在、我们观察到了我不理解的行为:

如果 VSTOR 未连接负载、BQ25505电池充电速度似乎非常慢。

当我启用 TPS61201 (该器件正常工作并生成3.3V 电压)时、即使 TPS6201上没有任何负载、BQ25505也会停止为锂聚合物电池充电。

现在、当我向 TPS61201 (330µA Ω)添加10k Ω 的电阻负载时、即使 发生器线圈产生能量、电池电压也会降低。

我使用直流电源尝试了相同的方法、结果相同。

我是否监督过某件事情、或者 IC 不能同时充电和放电?

您将找到电路图的相关部分。

此致

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thorsten:

    当 VBAT_SEC>2.0V 时、VSTOR 连接到 VBAT_SEC 引脚。  因此、升压充电器的输出同时为 VSTOR 上的电池和负载供电。  如果负载需要更多功率、则所有升压充电器输出都会进入负载。  线圈的输出功率是多少?  假设它具有输出功率、升压充电器的平均输入功率为100mA * 3.3V = 330mW。  因此、虽然效率会随输出增加而有所变化、但根据数据表效率曲线、BQ25505的最大平均输出功率比二极管上的损耗低~90%*330mW = 297mW。   这是否为您的负载提供了足够的恒定功率?  请记住 、升压转换器会将电流拉至其输入电流限制、尤其是在启动和瞬态期间。   

    此致、

    Jeff