This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62261-Q1:电源关闭时、EM 为1.8V

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052386/tps62261-q1-1-8v-at-em-when-power-is-off

器件型号:TPS62261-Q1

您好!

您认为在器件电源关闭时向 VOUT (FB 和 SW 引脚)施加1.8V 电压是否正常? 客户正在考虑对下游电路施加1.8V 电压、以便在整个系统电源关闭时激活此电压。 我认为这对于 SW 是可以的、但对于 FB、未定义最大额定值。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    不建议使用、因为它是 固定频率转换  器、可能会导致启动时的反向电流过大、并可能损坏低侧 FET 和器件损坏。  有关更多详细信息、请查看以下应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua962/slua962.pdf?ts=1636533426864&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的及时反馈。 但这不是一个问题、因为器件没有机会在 VOUT 预偏置情况下启动。 VOUT 处1.8V 的条件仅在实验中发生、以便对下游 MCU 中的软件进行一些微调。

    我的问题是、如果 FB 引脚偏置为 VIN (0V)+ 1.8V 时预计会损坏器件、因为其他一些引脚的最大额定电压为 VIN + 0.3V。 我想知道 FB 允许的最大电压是 VIN+0.3和7V。

    此致、

    奥古里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    感谢您的解释。  

    反馈引脚电压不应超过数据表中指定的0.6V。 该引脚无法处理更高的电压、而更高的电压可能会损坏内部电路。

    此致、

    Tanvee