This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7151-EP:TPS71501作为电流源、应用问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052105/tps71501-ep-tps71501-as-current-source-application-questions

器件型号:TPS7151-EP
主题中讨论的其他器件:TPS7A25TPS715

Добрый день μ A、

у нас есть задача построить узел、который бы мог генерировать с платы в кабель ток определенных значений。 Генерируемый ток будет вызывать падение напряжения на резисторах в удаленном блоке интерфейсов μ A。 падение напряжения на резисторах мы будем измерять нашей платой с помощью ADC микропроцессора。

 

Итак、необходимо найти управляемый источник тока(или два разных источника тока)、который удовлетворял бы следующим требованиям:

  1. Iout1类型= 190uA (100uA 至300uA 可接受)
  2. Iout2类型= 3mA (2mA 至5mA 可接受)
  3. VIN = 4-12V или более широкий диапазон Ω、
  4. VIN 类型= 8.8V。
  5. I OUT 85С=+-2%во всем диапазоне-40+μ A。 Готовы рассмотреть точность тока 4%、но хотелось бы иметь 2%。
  6. 低 низкое потребление микросхемы(μ A)
  7. 低成本
  8. 小型 SMD 封装

 

к сожалению нам не удалось найти источник тока μ A、который мог бы выдавать нам как 190uA、так и 3mA с точностью 2%во всем диапазоне-40 85С μ A、и мы решили попробовать использовать μ A LDO - TPS71501 от TI、при этом использовать не стандартную схему TPS71501 как μ A LDO、 а включить его как источник тока μ A。 Схема прикреплена к письму μ A。 мы бы хотели задать TI инженерам несколько вопросов:

  1. Допускается ли использовать схему включения микросхемы TPS71501 в том виде Ω、как на нашей схеме Ω? будет ли работать наша схема?
  2. Сможем ли мы μ A、включив микросхему TPS71501 μ A、получить μ A I_LOAD = 190uA с точностью+-2%во всем диапазоне-40 подобным образом 85С Ω?
  3. Сможем ли мы μ A、включив микросхему TPS71501 μ A、получить μ A I_LOAD =подобным образом μ A с точностью+-2%во всем диапазоне-40 85С μ A?
  4. Правильно ли установлены конденсаторы С40 μ С41 и С50 μ С51 на нашей схеме μ A?
  5. Допустимо ли вообще не устанавливать конденсаторы С40 μ С41 и С50 μ у нас на схеме мало места μ С51 на нашей схеме、т μ к μ A。μ A?
  6. если конденсаторы С40 μ С41 и С50 μ С51 всё же нужны μ A、какой номинал должен быть у С40 μ С41 и С50 μ С51 μ A?
  7. может ли предложить нам другой источник тока или линейный регулятор для нашей задачи TI 的产品? Требования к источнику приложены выше μ A。 если допустим использовать LDO с сигналом 启用、то возможно можно было бы отказаться от транзисторов VT40/VT41/VT50/VT51?
  8. может посоветует нам другую схематику TI 的产品?

 

нам важно получить ответы строго по каждому пункту、пожалуйста…

мы согласны продолжить диалог на английском языке……

 

с уважением μ A、

Руслан μ A。


e2e.ti.com/.../Era-button-schematic-v2.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    是否可以像我们的方案一样使用 TPS71501芯片接通方案? 我们的计划是否可行?

     R49、R46、R47的尺寸可能会出现此浮动 GND 拓扑的问题。 如果在 ERA_Button 节点上强制施加3.19mA 电流、则这些电阻器上保持3.19mA 所需的压降远高于可用余量(8.8V - 1.2V = 7.6V;我忽略了二极管压降)。 这些电阻器需要更小。

    通过以这种方式开启 TPS71501芯片、我们是否能够在整个-40 +85C 范围内获得 I_LOAD = 190uA 以及+-2%的精度?

    很难准确量化您在温度范围内看到的精度。 但是、由于您将在两个电路中以小负载使用该器件、并且 VIN 远小于最大值(24V)、因此输出精度可能完全在4%规格范围内。 因此、不能保证精度始终在2%以内、但它肯定更接近您所需的精度。

    通过以这种方式开启 TPS71501芯片、我们是否能够在整个-40 +85C 范围内获得 I_LOAD = 3mA 以及+-2%的精度?

    请参阅上述答案。

    我们的电路上是否正确安装了 C40/C41和 C50/C51电容器?

    是的、它们看起来很好。

    由于电路上的空间很小、不在电路上安装 C40/C41和 C50/C51电容器是否可以接受?

    不需要 C40和 C50、但需要 C41和 C51才能实现稳定性。

    如果仍然需要 C40/C41和 C50/C51电容器、C40/C41和 C50/C51的额定值应该是多少?

     我们建议使用 X7R 或 X5R 电容器、这些电容器的额定电压至少为1.2V;6V 电容器可以正常工作。  

    TI 能否为我们的应用提供另一种电流源或线性稳压器? 上述源要求附在后。 如果您可以将 LDO 与使能信号配合使用、您可以消除 VT40/VT41/VT50/VT51晶体管吗?

    TPS7A25呢? 固定输出版本的额定工作条件下为1%、具有 EN、2uA IQ、并且比 TPS715的价格略高。 但是、输入和输出电容器的要求极低、但总体而言、这将占用比电流解决方案更少的空间。

    TI 能就另一个原理图提出建议吗?

    这是一个非常具体的应用、我们没有提供配套资料。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的回答! 我理解您的答案。

    您已回答:我们建议使用 X7R 或 X5R 电容器、这些电容器的额定电压至少为1.2V;6V 电容器可以正常工作。

    您建议在我们的方案中为 C41和 C51设置什么容量值?

    此致、
    Ruslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:

    数据表指定了最小值为.47uF 的电容器、但标称值为1uF。 这说明了直流降额和温度变化。  

    此致、

    Nick