This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:电源输出异常

Guru**** 2779775 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051606/ucd3138-abnormal-power-output

器件型号:UCD3138

您好!

使用 UCD3138时会出现一种奇怪的现象。

当芯片在一段时间内正常运行时、功率输出将突然变为0V。 重新启动无法解决此问题。

但是、如果程序被重新编程、这个错误将被解决。

我想知道这个问题的原因是什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会有几个问题。  温度可能在上升、器件本身也在关闭电源。  我建议检查一下。   

    UCD 不太可能丢失其闪存程序、 但是、可以通过打开和关闭器件电源来检查这一点、并查看器件是进入 ROM 模式还是返回到程序闪存模式、以及是否打开电源。   

    如果它确实进入 ROM 模式、转储闪存并将其与预期值进行比较。