This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842软启动电路的帮助

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052421/uc3842-help-with-uc3842-soft-start-circuit

器件型号:UC3842

大家好、

我是一名学生、我正在为我的项目构建一个 LED 驱动器。

我将 UC3842用作反激式转换器的控制 IC。 在设计电路时、遗憾的是、我没有为控制 IC 实现软启动电路。  

我想知道是否可以在没有软启动电路的情况下操作 UC3842、这样做是否安全。

如果我可以在没有软启动电路的情况下操作 IC、它是否仍能正常运行? 或者、我是否需要采取一些额外的预防措施?

请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软启动有助于平缓的 Vout 导通、还有助于降低输入浪涌电流。 如果您的应用可以容忍这些、则在没有软启动的情况下也可以。