This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830:读取 PMIC 寄存器 R0C 以获取输出功率测量值、该值在轻负载下异常。

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132841/tps53830-read-pmic-register-r0c-to-get-output-power-measurement-value-is-abnormal-in-light-load

器件型号:TPS53830
主题中讨论的其他器件:SN2001076

您好!  

我们对 DDR5 On-DIMM 电源 PMIC 有一些疑问。 下面列出了 PN。

TI-SN2001075RWZR
TI-TPS53830RWZR

我们使用 PMIC 寄存器[R0C]作为输出功率测量值、并发现该值在轻负载条件下略高。

我们已经对其他品牌的 PMIC 进行了相同的测试、只有 TI PMIC 具有此条件。  

TI 是否曾在 R0C 寄存器中测试过功率测量?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rendol、

    我正积极研究这个问题,并将很快作出回应。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rendol、

    您能否指定遇到此问题的负载电流?

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单个 PMIC 的瓦特输入 约为1.25W/12V、由外部平台测量。 我们认为 TI PMIC 可以为每个 SWA/B/C/D 输出合理的功率、但在观察 R0C 寄存器时、我们发现记录的值明显大于其他供应商的 PMIC。   只是想问 TI 是否有"实际功率输出与 R0C 功率测量记录"的测试报告?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rendol、

    在低电流(< 0.5A)下、JEDEC 规范要求总功率测量的精度为+/- 12 LSB、我们的内部测量结果符合此要求。 在这些低电流条件下、您能否向我发送计算出的功率以及 ADC 功率读数的准确测量值?

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 Samsung DIMM 进行了重新测量、并再现了以下情况:TI 中的 R0C 高于处于空闲状态(低负载)的其他 PMIC。 下面列出了测试条件。

    SN2001076D1/SN2001076  

    •  仅使用系统上的一个 DIMM 进行测试
    • “Idle status”(空闲状态)表示系统启动和开机自检已完成,然后保持静止,不再运行。
    • 以 R0C/D/E/F 格式记录原始数据、以十六进制格式记录 PMIC SWA/SWB/SWC/SWD/SWD 的单独电源输出、
    • 我们将十六进制值转换为二进制格式、并按照 JDEC 规则转换为瓦特值。
    • 连续获取3次以上的寄存器。

     

    我应该向您单独发送邮件 还是直接在此处上传?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rendol、

    是的、您可以直接在此处上传、尽管这是一个公共论坛、因此任何人都可以看到结果。 如果这是一个问题、您可以直接通过 c-hice@ti.com 向我发送电子邮件 

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMIC-PWR-measurement-test_5F00_RAW-data_5F00_0912_5F00_E2E.xlsx

    您 是否意味着 R0C 在总功率测量中的偏差为+1.5W 至-1.5W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rendol、

    没错。 单独地说、在 I < 0.5A 时、每个电压轨的精度为+/- 7LSB (+- 0.875W)。但是、如果将寄存器0x1A [1]设置为1、则报告给0x0C 的总功率精度为+/- 12LSB (+- 1.5W)。

    谢谢、

    Colin