This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC 将在第一级 DCDC 输出电压下降时关断、并且可以#39;t 恢复

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133434/tps6594-q1-pmic-will-shut-down-when-first-stage-dcdc-output-voltage-drops-and-can-t-recover

器件型号:TPS6594-Q1

大家好、团队、

在 TDA4+双 TPS6594系统中、我们在 NXP 的第一级 SBC FS85之后、将 TPS65941111和1212用于 TDA4电源。 我们发现第一级 FS85有时显示低输出容量、这会导致3.3V 输出(也是双 TPS6594的3.3V 输入)下降。 发生这种下降时、TPS6594将关闭、但当我们通过升高电源电压来恢复第一级 FS85时、TPS6594也无法恢复。

原理图随附。

e2e.ti.com/.../TDA4_2B00_TPS6594.pdf

我们在这里有两个问题:

1、在什么情况下 TPS6594将直接关断? 如果这仅仅是由于欠压、我们在两个测试板上看到了两种不同的行为。 电路板 A 显示:第一级输出下降时、PMIC 输出和复位输出也将下降、直到没有输出时变为零。 电路板 B 显示:PMIC 输出和复位输出上升和下降与第一级3.3V 输出变化保持一致。

这两个板的不同之处在于:板载 A:我们将 TDA4MCU 的 PORZ 与 FS85相连(我们使用 TPS6594输出实现了 AND 逻辑。) 在从 SOC 进行 PORZ 之前、它将降至0。(我们在 PMIC 输出和上拉至 FS85 3.3V 之间建立了与逻辑)。 在电路板 B 上、两个 PORZ 同时下降。

2.除了残余电压外、在 VCCA 和上电从0至3.3V 的范围内加电时、TPS6594是否有其他原因导致无法加电? (我们可以确认该系统中没有残余电压)。 此时、只有 VOUT_LDOVINT 和 VOUT_LDOVRTC 具有输出、其他所有输出都保持为0输出。

因为第一级功率取决于 TDA4看门狗启动。 当 TDA4未通电时、当第一级 FS85从3.3V 变为0时、达到看门狗窗口、等待4秒、然后再次上电。 在此重复操作期间、将释放所有残余电压、PMIC 的所有输入都应从0开始。 如果我们断开整个板的外部电源、然后再次上电、它将正常工作。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请告诉我对该问题的理解是否正确:

    1. VCC3V3_SYS 上升至3V3
    2. PMUA_PWRON 上升以开始电源序列
    3. VCC3V3_SYS 下降
    4. TPS6594关闭所有输出
    5. VCC3V3_SYS 恢复至3V3
    6. TPS6594不启用任何输出。

    VCCA UV 将触发 MCU_POWER_ERR、从而使 器件禁用输出并进入安全恢复。 完成安全恢复后、如果 VCCA 恢复到正确的范围内、器件将尝试再次启动。 每次重复此操作时、TPS6594恢复计数器都会递增。 如果该计数器达到15、器件将不再启动、直到通过循环 VCCA 发出 POR。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正如 Frank 所说、我们在两个测试板上看到了两种不同的行为。

    电路板 A 显示:第一级输出下降时、PMIC 输出和复位输出也将下降、直到没有输出时变为零。    如果 VCCA 已恢复到正确范围内、器件不会尝试再次启动。不会一次。

    电路板 B 显示:PMIC 输出和复位输出上升和下降与第一级3.3V 输出变化保持一致。    每当 VCCA 恢复到正确范围内时、器件将尝试再次启动、并且由于 Vcca 下降、输出会下降。器件会一直重复、15的计数器不工作。

    是什么导致了差异?

    当 VCCA 降至零并从零返回到正确的范围内时、该计数器是否会刷新?因为 tps6594丢失电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    [引用 userid="506358" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133434/tps6594-q1-pmic-will-shut-down-when-first-stage-dcdc-output-voltage-drops-and-can-t-recover/4209034 #4209034"]当 VCCA 降至零并从零返回正确范围时,此计数器是否会刷新?[/quot]

    是的、计数器将在 POR 时复位为0。

    如果我正确理解电路板的差异、请告诉我

    电路板 A:  

    电路板 B:

    TDA4 PORZ 和 MCU_PORZ 以方向连接到 PMU RSTOUT 和 SOC_RSTOUT 信号、且 NO 和功能正常。

    那么、板载 PORZ_MCU 和 PORZ_SOC 会导致 MCU_PORZ 和 PORZ 在 B 板上变为低电平之前变为低电平吗?

    如果您能够使用 I2C 与 PMIC 通信、请阅读链接常见问题解答中所述的中断:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112617/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-debugging-pmic-behavior-with-interrupt-interpretation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS6594%20interrupt#

    谢谢、

    Daniel W