大家好、团队、
在 TDA4+双 TPS6594系统中、我们在 NXP 的第一级 SBC FS85之后、将 TPS65941111和1212用于 TDA4电源。 我们发现第一级 FS85有时显示低输出容量、这会导致3.3V 输出(也是双 TPS6594的3.3V 输入)下降。 发生这种下降时、TPS6594将关闭、但当我们通过升高电源电压来恢复第一级 FS85时、TPS6594也无法恢复。
原理图随附。
e2e.ti.com/.../TDA4_2B00_TPS6594.pdf
我们在这里有两个问题:
1、在什么情况下 TPS6594将直接关断? 如果这仅仅是由于欠压、我们在两个测试板上看到了两种不同的行为。 电路板 A 显示:第一级输出下降时、PMIC 输出和复位输出也将下降、直到没有输出时变为零。 电路板 B 显示:PMIC 输出和复位输出上升和下降与第一级3.3V 输出变化保持一致。
这两个板的不同之处在于:板载 A:我们将 TDA4MCU 的 PORZ 与 FS85相连(我们使用 TPS6594输出实现了 AND 逻辑。) 在从 SOC 进行 PORZ 之前、它将降至0。(我们在 PMIC 输出和上拉至 FS85 3.3V 之间建立了与逻辑)。 在电路板 B 上、两个 PORZ 同时下降。
2.除了残余电压外、在 VCCA 和上电从0至3.3V 的范围内加电时、TPS6594是否有其他原因导致无法加电? (我们可以确认该系统中没有残余电压)。 此时、只有 VOUT_LDOVINT 和 VOUT_LDOVRTC 具有输出、其他所有输出都保持为0输出。
因为第一级功率取决于 TDA4看门狗启动。 当 TDA4未通电时、当第一级 FS85从3.3V 变为0时、达到看门狗窗口、等待4秒、然后再次上电。 在此重复操作期间、将释放所有残余电压、PMIC 的所有输入都应从0开始。 如果我们断开整个板的外部电源、然后再次上电、它将正常工作。
BR
弗兰克