This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQBQ28Z610两端的电池连接

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050061/bq28z610-battery-cell-connection-across-the-bqbq28z610

器件型号:BQ28Z610

您好、TI、  

       我们根据应用要求使用2S2P 电池连接配置、1节电池的标称容量为3350mAh。

为此、我们正在寻找电池电量监测计、并最终列出 了 BQ28Z610、但本系列提供了两个器件 、即 BQ28Z610和 BQ28Z610-R1这两个器件之间的区别是什么、它是否适合已用配置(2S2P)??、帮助我们为应用选择正确的器件。  

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    使用 BQ28z610-R1。 它较新。 有关更改列表、请参阅 www.ti.com/.../sluaa42a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

                这是我的应用的正确部件吗? 如果有任何其他更好的器件可用、请向我们推荐 BQ28z610-R1。  

    谢谢、  

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的反馈、我们能否针对我们的用例获得一些有关电池电量监测计的反馈、如下所示:

    1. 我们计划使用4节或6节分别为3350mAH 的电池。
    2. 这里有2个电池组合选项、一个是并联的、另一个是2节和3节并联的。

    根据电池充电 IC 和系统负载要求、电池串联和并联组合尚未最终确定。 是否有任何电池电量监测计选项、我们可以为2节或所有并联电池提供引脚对引脚兼容的 IC?

    此外、如果我们使用所有并联电池、总电流将为3350 x 6 = 20、100mAh、如果我们使用2节和3节并联电池、总电流将为3350 * 3 = 10、050mAh、这种计算是否适合电池电量的最大电流?

    您能否为我们的电池组合推荐最佳解决方案?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajit、

    bq28z610-R1可用于单节和两节电池应用。 有关每个配置 www.ti.com/.../sluube3.pdf 所需的连接、请参阅本指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了连接(短接2个引脚)外、要编程的黄金映像也会不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    您能否确认我的电池容量计算是否正确?

    如果是、我不确定单节电池(即6节并联)如何适合 BQ28Z610-R1、因为其最大 容量为14000mAh?

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satish:

    此外、我们正在查看许多冲突信息:

    1. 在产品页面 https://www.ti.com/product/BQ28Z610-R1上、其提到的最大电池容量为14000mAH
    2. 在数据表中、我们无法找到与其最大电量 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq28z610-r1.pdf?ts=1636525162273&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ28Z610-R1相关的任何规格
    3. 在《技术参考手册》 中、https://www.ti.com/lit/ug/sluuc81/sluuc81.pdf?ts=1636521699670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ28Z610-R1
      1. 在第6.1节中、它提到的最大容量为32Ah
      2. 在第13.6节中、它提到的最大容量类似于32Ah。

    您能不能澄清它的最大电池容量?

    因为一旦完成、组件选择应针对我们进行排序。

    此致、

    Ajit Wadekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajit、

    14000mAh 是建议的最大值 在大多数情况下、监测计可支持高达32Ah 的电压、但在某些情况下无法超过14000mAh。 我建议您使用6个并联电池测试精度。 在最小和最大系统功率下使用多个周期进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的反馈、我们将对其进行测试并返回给您。

    此致。

    Ajit Wadekar