This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2806:与电流斜坡同步?

Guru**** 2521140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133928/ucc2806-sync-with-current-ramp

器件型号:UCC2806

大家好、

我想使用4个彼此相移90度的 UCC2806。

您能告诉我、当我启用外部时钟操作(将 RT 连接到5V)时、我在 CT 引脚中会看到什么。

使用外部时钟操作 UCC2806时、我是否能够向电流测量添加电压斜率(使用 CT 斜升)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harel、

    您能否澄清4个 UCC2806控制器90度相移的含义? 您是否使用推挽式拓扑?  

    如果将 RT 连接到5V、则连接到 RT 的电阻器必须至少为50kΩ Ω、因为最大 RT 电流为100μA μ A。 CT 当前在每个时钟周期开始时被镜像到 RT。 因此、在每个时钟周期开始时、电荷为 CT = 5V、并线性减少至零。 CT 上的电压 充电至5V 所需的时间是开关频率、而放电至零所需的时间是死区时间。 您可以更改 CT 处的电容器和 RT (> 50kΩ Ω)处的电阻器以调整此开关频率。  我从数据表中将公式添加到下面的公式中。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonthan、

    在数据表中、说明通过电阻器将 RT (1.25V)接地、该电流(来自 RT)将镜像到 CT。

    为了实现同步、数据表显示将 RT 连接到高于4.4V 的电压、因此如果我在5V 至 RT 之间连接一个50K 电阻器、则电流将从5V 流入 RT。 这是一个与上述情况相反的极性电流。

    我是否会在 CT 中看到电压斜坡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harel、

    是的、当您将5V 连接到 RT 时、您将在 CT 中看到电压斜坡。 这两个应用手册提供了有关 GPPWM 同步的最佳信息。 即使上述器件不是 UCC2806、CT 引脚行为也会类似。 具体而言、slua143中的第3-56、3-61、3-62页和 slua110中的第3-117、3-118页将非常有用。  

    我还想澄清最初的问题。

    • 是的、只要您有一个能够生成四个时钟输出的数字时钟、您就可以使用四个彼此相移的 UCC2806 90deg 相移。
    • 是的、您仍然可以使用分频 CT 添加斜率补偿并将其与 CS 信号相加。 您需要对所有四个重复 PWM 执行此操作。

    此致、

    王永平

    e2e.ti.com/.../2061.slua110.pdfe2e.ti.com/.../slua143.pdf