This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:CAN BQ34110通过直接连接到 LED 来显示 SOC

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052524/bq34110-can-bq34110-display-soc-by-directly-connecting-to-leds

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

 在 BQ34z100-G1数据表中,图8-4。 以及评估板中。 使用 LED 显示充电状态。

BQ34110是否具有相同的选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    bq34110没有 LED 引脚。 您可以使用警报引脚来控制外部 LED。 这将提供警报指示、但不提供荷电状态。