This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:LM7472x-Q1 TI 项目和添加 MOSFET 库的问题。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1, LM74721-Q1, LM74720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052270/lm74722-q1-lm7472x-q1-ti-project-and-problem-to-add-mosfet-lib

器件型号:LM74722-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74721-Q1LM74720-Q1

您好!

我从以下链接下载了 LM7422-Q1的库:

https://www.ti.com/product/LM74722-Q1?keyMatch=LM7472X-Q1#design-development

1) 1)在此库中、组件符号看起来像 LM74720 (VS 引脚可用)。 我能否通过不连接 VS 引脚来仿真 LM74722? 或者该库不会反映 LM74722?

我下载了 MOSFET 库、并尝试将其添加到项目中、但我遇到了错误:

已下载库我放置到项目位置、接下来按 Add library、然后选择 T6_40V_LL_7p2.OLB。

Nest 步骤是将此库添加到项目文件夹中。

在仿真 配置文件中、该库也可见。

我在哪里犯了错误?

我要添加项目。

e2e.ti.com/.../LM7472x_2D00_Q1_5F00_TRANS_2D00_2021_2D00_11_2D00_09T22_2D00_16.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    欢迎使用 e2e! 请参阅下面的我的回答。

    相同的模型可用于  LM74720-Q1、 LM74721-Q1和 LM74722-Q1

    DEVICE_SELECT 参数必须 用于选择合适的器件。
    a. DEVICE_SELECT=0、选择 LM74720-Q1器件。
    b. DEVICE_SELECT=1、选择 LM74721-Q1器件。
    c. DEVICE_SELECT=2、选择 LM74722-Q1器件。

    即使对于 LM74722-Q1、也可以保持 VS 引脚的原样连接(连接到 C 引脚)。

    2.关于您在使用 NVMFS5C426NL PSpice 模型进行仿真时遇到的问题、您没有正确添加.LIB 文件。 请按照以下步骤操作。

    • 将扩展名't6_40V_LL_rev7p2_pspice.txt'文件从'.txt'重命名 为'.Lib'                                
    • 现在、 您需要将 t6_40V_LL_rev7p2_pspice.LIB 文件添加到仿真配置文件、PSpice>编辑仿真配置文件、配置文件、库中、使用上方的浏览按钮找到  .LIB 文件、并使用添加到设计按钮将  .LIB 文件添加到设计仿真配置文件中。